CitectSCADA 2016打开低版本工程,图形编辑器为何报错?
问题描述:
CitectSCADA 2016打开低版本工程,图形编辑器报错所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
即使项目不是较旧版本Citect建立的,Citect图形编辑器也可能显示此升级错误:

Citect v5.31为每个项目添加了一个全局符号库(global.ctl)。 将来的版本会检查此文件,如果缺少,Citect 2016会认为该项目是v5.30或更早版本建立的。
如果这是一个v7 / v8项目,可能不小心从项目中删除了该文件。从备份还原或使用Windows资源管理器从另一个项目复制global.ctl。关闭并重新打开Citect Explorer,就不会再弹出此错误提示。
如果您实际上正在升级v5.30或更早版本的项目,则需要先安装Citect v5.31并将项目升级到v5.31,然后再将其升级到v7 / v8。
是否有帮助?