我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.5如何查找超级精灵的具体位置?
问题描述:
Vijeo Citect V7.5超级精灵的具体位置如何查找更快捷

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

如果不知道超级精灵的具体工程及库位置,可以在图形编辑器中按住Shift键同时双击画面中的精灵按钮,在打开的调试信息中点击“父类”,再点击“基类”,在打开的窗口中查看sName即可。如下图中super为工程名,genie_1为超级精灵库名,highlow为超级精灵名称。