我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.5 如何通过函数获取Alarm Server的Alarm DB状态?
问题描述:
Vijeo Citect V7.5获取Alarm Server的Alarm DB状态的方式

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect V7.5 Service Pack1 Patch 25和CitectSCADA V7.5 Service Pack1 Patch 25可以使用函数ServerInfo(“Alarm”,4)获取Alarm DB状态。


模式4返回值:1初始化;2 主机;3备机;4无效


注意:此说明信息在Citect SCADA2018帮助中已更新。