我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine中MC_Stop_LXM28功能块的停止时间怎么设置?
问题描述:
Somachine平台PLC通过CANopen控制LXM28伺服时怎么设置急停时间

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

停机时间由16#6085决定,单位是puu/s2。可在数据服务对象中配置,或通过MC_WriteParameter_LXM28写入。