FA367026
FA367026
我们今天能为您提供什么帮助?
M241在已经配置了4路PTO的情况下,高数计数功能是否可以配置为HSC Main?
问题描述:
M241在已经配置了4路PTO的情况下,高数计数功能是否可以配置为HSC Main?
所属产品线:
工业机械自动化控制器(PLC); Modicon M241
解决方法:
不可以,如果已配置了
4
路
PTO
,高数计数仅能配置为
HSC Simple
。
首次发布日期:
2018/12/29
修订日期:
2018/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M241
探索更多
范围:
Modicon M241