我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如果M221通过串口读取从站设备的数据为UINT(0~65535)类型,这个数据如何在Somachine Basic中正确显示出来?
问题描述:
如果M221通过串口读取从站设备的数据为UINT(0~65535)类型,这个数据如何在Somachine Basic中正确显示出来?

所属产品线:
可编程逻辑控制器; Modicon M221

解决方法:

读取数据默认存放%MW中,INT类型(-32768~32767),需要通过MOVE指令将数据存至%MD,便可以正确显示读取的UNIT类型数据。