我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine软件可视化界面中,如何显示PLC的当前时间?
问题描述:
SoMachine软件可视化界面中,如何显示PLC的当前时间?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine软件的可视化中先添加“Textfield”,在“Text”中填入%t并在其后跟方括号中的一系列特殊占位符,则在在线模式下,此位置将替换为系统时间。 占位符定义显示格式,请参见下表:



例如:在“Text”对话框中填入%t['Last update:' ddd MMM dd.MM.yy 'at' HH:mm:ss]
则显示如下: