我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine软件可视化界面中,如何通过点击按钮来执行一段程序?
问题描述:
SoMachine软件可视化界面中,如何通过点击按钮来执行一段程序?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine软件的可视化中先添加一个按钮“Button”,“输入配置”中的“OnMouseClick”点击配置,在弹出的对话框中选择“执行ST代码”,选择好后在右侧的代码栏填入需要执行的ST语句即可,这种方式可以不通过MAST任务来执行程序,且该代码只在可视化中运行。

如下图所示,点击按钮后,值被写入下面的对话框: