问题描述:
使用TM4ES4模块进行modbusTCP通讯时,addm功能块前面的端口管脚怎么填?所属产品线:
Modicon M241解决方法:
在ADDM功能块前的端口号填3即可,与M241本体的以太网端口号相同,但是TM4ES4模块并不能与M241本体的以太网IP地址设在同一网段,所以在通讯是即使都使用了ADDM功能块且端口都为3,但是不同的网段会通过不同的以太网端口交换数据。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在ADDM功能块前的端口号填3即可,与M241本体的以太网端口号相同,但是TM4ES4模块并不能与M241本体的以太网IP地址设在同一网段,所以在通讯是即使都使用了ADDM功能块且端口都为3,但是不同的网段会通过不同的以太网端口交换数据。
是否有帮助?