我们今天能为您提供什么帮助?

M241海拔高度是多少?

问题描述:
M241海拔高度是多少?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

对于海拔高度,我们没有曲线,但只有一个简单的计算值。正常环境允许的工作温度范围为-10…+55°C,高达2000米。

海拔高度对2个参数有影响:

操作温度:降温:1°C/400m2000m后每400m加一次。

-绝缘损耗:150 VDC/1000米(2000年后每1000米应增加)。