我们今天能为您提供什么帮助?

为什么M241/258频率计输出不接收脉冲时不为0?

问题描述:
为什么M241/258频率计输出不接收脉冲时不为0?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241M258频率计具有有效性输出,当在时基参数(101001000ms)中定义的持续时间之后没有接收到脉冲时,该输出是错误的。

“Validity”输出为FALSE时,“CurrentValue”具有最后计算的频率值(不是0),但是必须忽略该值。