我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MAGELIS HMI可以使用SOMACHINE协议与M241 SL2通信吗?
问题描述:
MAGELIS HMI可以使用SOMACHINE协议与M241 SL2通信吗?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241可以通过SL2与HMI通信。
SL2的默认通信设置与HMI的COM的设置不匹配(波特率和奇偶性不同)。如果设置被适配,通信工作正常。

下面是RS485引脚说明:
HMI到M241 SL2
引脚4至D1
引脚5到D0