我们今天能为您提供什么帮助?

Citect三行报警条是否能按报警分类做筛选?

问题描述:
报警条分类筛选

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

是可以按报警分类做筛选的。

页面属性设置

如图所示,例如,想筛选报警分类1的所有报警,可以在报警条所在的页面属性-事件-当页面显示时添加Cicode函数Alarmsetinfo(-1,2,1)

Cicode中三个参数的功能分别为:

-1 筛选当前页面上的所有报警列表

2 使用 “报警分类” 的方式来筛选

1 表示报警分类号1