我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德触摸屏(含HMIGXU)可以连接多少个扫码枪?

问题描述:
施耐德触摸屏(含HMIGXU)可以连接多少个扫码枪

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

在实验中发现:在“IO管理器”中单独添加“RS232扫描枪驱动协议”,可以正常读取条码,或者单独添加“USB条码枪驱动协议”功能也能正常使用。但是同时添加了两个驱动,2个扫码枪都不能使用。那是因为在Vijeo Designer软件中一个触摸屏只能使用一个扫描枪。