我们今天能为您提供什么帮助?

客户使用Citect8.1软件 在系统模型-变量中 导出所有变量成VARIABLE.csv 所有的中文都是乱码和问号?

问题描述:
客户使用Citect8.1软件 在系统模型-变量中 导出所有变量成VARIABLE.csv 所有的中文都是乱码和问号

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

无论使用中文操作系统还是英文操作系统都会有这个问题,这个问题与CSV文件编码类型有关。解决此问题的方法是使用文本打开CSV文件,然后使用'文件 - >另存为“文件名.csv”功能,选择'UTF-8'作为编码。在Excel中再次打开文件,现在,应正确显示汉字(参见'VARIABLE_cn  - URL文件夹中修改编码为UTF8.csv',但是此表格无法重新导入到Citect中。建议使用ProjectDBFaddin插件进行标签或者报警标签的修改。