问题描述:
M340 BMXNOE01x0是否具有FTP和HTTP网络安全功能?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
M340 BMXNOE01x0模块固件版本2.9或更高版本,在Unity 8.1以上版本程序中,用户能够配置模块以实现FTP和HTTP网络安全功能。 添加此选项后,用户可以阻止对BMXNOE01x0的FTP / HTTP访问。
注意,需要模块固件版本2.9或更高版本,FTP和HTTP网络安全功能需要Unity 8.1 或更高版本。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M340 BMXNOE01x0模块固件版本2.9或更高版本,在Unity 8.1以上版本程序中,用户能够配置模块以实现FTP和HTTP网络安全功能。 添加此选项后,用户可以阻止对BMXNOE01x0的FTP / HTTP访问。
注意,需要模块固件版本2.9或更高版本,FTP和HTTP网络安全功能需要Unity 8.1 或更高版本。
是否有帮助?