我们今天能为您提供什么帮助?

M580热备系统上允许使用的最低版本的CRA或者NOC模块是多少?

问题描述:
M580热备系统上允许使用的最低版本的CRA或者NOC模块是多少?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC03x1必须使用2.04或更高版本。
BMECRA31210和BMXCRA312x0必须使用2.14或更高版本。
140CRA31200必须使用2.14或更高版本。