在VMware虚拟操作系统中运行Unity时,Unity找不到连接到PC的M340 PLC?
问题描述:
在VMware虚拟操作系统中运行Unity时,Unity找不到连接到PC的M340 PLC?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
要安装VMware Tools。单击“管理”;’选择“安装VMWare工具;

安装VMWare Tools后:
运行USB驱动程序的安装程序。

插入连接M340的USB电缆。
点击运行;’选择“可移动设备”;’从下拉列表中选择PLC USB;选择“连接”。

是否有帮助?