我们今天能为您提供什么帮助?

如何删除或禁用M340 CPU SD存储卡?

问题描述:
如何删除或禁用M340 CPU SD存储卡?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

1.连接到M340并确保Unity项目是相等的。
2.停止PLC。
3.打开SD卡门。
4.打开动态数据表窗口。
5.添加系统位%S65。
6.打开修改按钮。
7.输入%s65的值1。(LED上方的SD卡会熄灭)
8.删除SD卡。