我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro软件中如何高效利用存储空间来定义bool类型结构体变量 ?
问题描述:
Unity Pro软件中如何高效利用存储空间来定义bool类型结构体变量 ?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity Pro软件中定义bool类型结构体变量,一个bool变量占8个位,如果结构体使用较多,会消耗大量存储空间。在定义结构体时,可以定位INT类型变量,在“DDT类型”里面鼠标右击INT型变量,使用“编辑位序列”的功能,字中取位。