在使用BMXXBE1000扩展时,如何设置拨码开关?
问题描述:
如何配置BMXXBE1000模块所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
在使用BMXXBE1000扩的时候,需要软件里的机架号和实际硬件的拨码开关设置成一致,在软件里无需配置BMXXBE1000模块,但需要关注机架号,例如下图配置,配置了一个扩展机架,机架左侧会有一个机架号:

BMXXBE1000模块的硬件拨码开关在模块右侧,拨码引脚如下图:

以软件配置BMXXBE1000为例,软件里配置的机架号为1,因此根据引脚拨码,实际硬件拨码从上到下依次为OFF OFF ON 未使用
是否有帮助?