我们今天能为您提供什么帮助?

如何清除140CPU43412U中的备份?

问题描述:
清除140CPU43412U中的备份的方法

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

用Unity连接到CPU43412。在Unity >> PLC >> Project Backup菜单中选择Backup Clear清除程序的备份拷贝。

如果报告备份无效,则执行备份保存,然后执行备份清除。下次执行CPU下载时,将不备份新项目。它将保持清空状态,直到下一次备份保存。