M580 PLC为什么EFB“Drop”不能在M580的QuantumEIO架构下工作?
问题描述:
M580 PLC为什么EFB“Drop”不能在M580的QuantumEIO架构下工作所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
为什么EFB“Drop”功能块在M580中使用QuantumEIO架构中所有通道显示“0”,没有任何数据可以读取:

解决方法是:M580 CPU的版本需要等于或大于2.10。
是否有帮助?


为什么EFB“Drop”功能块在M580中使用QuantumEIO架构中所有通道显示“0”,没有任何数据可以读取:

解决方法是:M580 CPU的版本需要等于或大于2.10。
是否有帮助?