问题描述:
140NOC78100是否可以在Unity pro Quantum HSBY系统中使用吗所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
140NOC78100可以在Unity pro Quantum HSBY系统中使用。您必须使用Unity Pro XL 7.0或更高版本,CPU操作系统必须是3.0或更高版本。140NOC78100需要1.6或更高版本的固件。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
140NOC78100可以在Unity pro Quantum HSBY系统中使用。您必须使用Unity Pro XL 7.0或更高版本,CPU操作系统必须是3.0或更高版本。140NOC78100需要1.6或更高版本的固件。
是否有帮助?