我们今天能为您提供什么帮助?

机架中允许的最大140NOC78000模块数是多少?

问题描述:
机架中允许的最大140NOC78000模块数是多少?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

尽管Quantum CPU最多可支持6个网络选件模块,但最多只能有4个140NOC78000模块。

从用户手册第18页,本地机架上最多可以配置6个通信模块。 因此,您只能配置四个140 NOC 780 00模块。 (对于其余2个通信模块,您可以安装140 NO•771••或140 NOM 2•2 00模块。)如果在本地机架上配置140NOC78 100控制头模块来管理控制网络,则只能 在本地机架上配置四个140NOC78000模块。