我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC03x1最大服务器连接数量是多少?
问题描述:
BMENOC03x1最大服务器连接数量是多少?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC03x1模块V2.08的固件版本允许的最大服务器连接数如下:

EtherNet/IP (CIP显示消息):服务器同步请求数量为32个

Modbus TCP(Modbus显示消息):服务器同步请求数量为64个