我们今天能为您提供什么帮助?

如何清除M340及M580的SD卡内存?

问题描述:
如何清除M340及M580的SD卡内存?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

清除SD卡内部前,PLC必须处于STOP模式!

过程如下:

1  动态数据表触发SW93.2上升沿开始清除操作.

2  SW93.1表示清除过程状态,0 正在清除中,1 成功完成清除操作

3  SW93.2自动回归到0