我们今天能为您提供什么帮助?

不同M580CPU的功耗是多少?

问题描述:
M580CPU的功耗。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

下面是功耗的详细信息,典型的CPU功耗为24v直流电源。

CPUModule

Typical Consumption

BMEP581020(H)

270mA

BMEP5820·0(H)

270mA

BMEP5830·0

295mA

BMEP5840·0(C)

295mA

BMEP585040(C)

300mA

BMEP586040(C)

300mA

BMEH582040(H)

335mAwith a copper SFP

BMEH584040(C)

360mAwith a copper SFP

BMEH586040(C)

365mAwith a copper SFP