我们今天能为您提供什么帮助?

使用Unity pro XL 13.1连接主机时,在底部的状态栏会显示红色的提示信息:TASK OVERUN,如何处理?

问题描述:
在Modicon ePAC 昆腾 + 热备系统中,使用Unity pro XL 13.1连接主机时,在底部的状态栏会显示红色的提示信息:TASK OVERUN,如何处理?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

应用环境:
quantum+热备程序调试

原因:
TASK OVERUN表示任务溢出,一般情况下是实际的CPU的扫描周期比设定的扫描周期大造成

解决方法:

第一, 将程序任务的周期扫描时间增大,一般建议比实际扫描周期多至少20%,实际的扫描周期可以通过MAST%SW30,FAST%SW33查看。

第二,创建了FAST任务,但是FAST任务中没有创建任何程序段,删除FAST任务即可。

第三,有FAST任务的程序段,且设置周期扫描时间大于实际扫描周期,原因就是程序段逻辑过于简单,只有通断的梯形图逻辑以及一些EF的调用,新增一个EFB比如CTU加计数器生成更改即可,此问题可能是软件bug,后续会修复。