我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过FTP方式登陆M580CPU和M580SD时,默认的用户名和密码是什么?

问题描述:
在Unity pro 13.1XL使用最新的固件,如何通过FTP方式登陆M580CPU和M580SD时,默认的用户名和密码是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

应用环境:
FTP访问

解决方法:

M580 CPU: Login: loader     Password: fwdownload

M580 SD: Login: datastorage     Password: datadownload

M580 通过FTP方式刷新固件,所以不要随意通过FTP方式访问CPU