我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何通过M580 CPU中的DHCP功能分配BMENOS0300指定的IP地址?
问题描述:
如何通过M580 CPU中的DHCP功能分配BMENOS0300指定的IP地址?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

第一种方法:机架添加NOS模块,DTM浏览器中,右键CPU,选择服务---地址服务器---手动添加设备,但是CPU不会扫描该模块。

第二种方法:机架添加NOS模块,DTM浏览器中,右键CPU,添加 Advanced Generic EDSDTM中双击CPU,设备列表---地址设置启动DHCP,填写要分配NOS模块的IP地址,标识方式选择标识符,CPU可以扫描该模块。

标识符的命名原则: