我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何通过DeviceDDT诊断BMENOS0300状态?
问题描述:
如何通过DeviceDDT诊断BMENOS0300状态?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

在机架添加NOS模块,DTM浏览器中,右键CPU,添加 Advanced Generic EDSDTM中双击CPU,设备列表---地址设置启动DHCP,填写要分配NOS模块的IP地址,标识方式选择标识符,CPU可以扫描该模块,并且通过生成的DeviceDDT变量查看模块的状态。

操作步骤:在DTM中双击添加的 Advanced Generic EDS,移除Exclusive Owner,添加Input Only,常规菜单修改参数:

RPI:30ms;

输入大小:16bytes;

输入模式:点到点;

配置设置:

Input instance:101;

Output instance:198;

ConfigurationInstance:100;

Configuration:00 00 00 00 00 00 00 00

举例如截图,详细解释参考NOS手册。