我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Modicon ePAC 昆腾 + 热备系统中,主机和备机机架上各一块BMENOS0300模块,如何分配一个指定的IP地址?
问题描述:
在Modicon ePAC 昆腾 + 热备系统中,主机和备机机架上各一块BMENOS0300模块,如何分配一个指定的IP地址?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

第一, NOS模块右侧拨码开关在HSBY/DIO位置。

第二, 添加两个Advanced Generic EDS文件,分别指定主备上的NOS模块。

举例,在主备机架的四号槽位分别有一块NOS模块,那么CPU拨码A的Advanced Generic EDS的地址设置的标识符M58A_04_BMENOS; 那么CPU拨码B的Advanced Generic EDS的地址设置的标识符: M58B_04_BMENOS。