我们今天能为您提供什么帮助?

BMENOC03X1通过NTP获取的时钟如何同步更新到CPU的时钟?

问题描述:
BMENOC03X1通过NTP获取的时钟如何同步更新到CPU的时钟?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

要求BMENOC03X1的固件至少SV2.12以上,软件版本至少Unity pro 13 且安装HF2。具体设置如下: 第一,选择BMENOC03x1.4; 第二,在DTM浏览器中,启用网络时间服务,填写主NTP服务器IP地址; 第三,勾选,更新此模块的CPU的时间。