如何通过Modbus/Tcp诊断M580 系统中的 CPU 和 BMENOC0301/11 通讯模块状态信息?
问题描述:
如何通过Modbus/Tcp诊断M580 系统中的 CPU 和 BMENOC0301/11 通讯模块状态信息?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
可以通过第三方设备使用Modbus 功能代码 3 进行寄存器映射,Device ID 设为 100,既可获取CPU和NOC模块的诊断信息,地址是从40001-----41183与CPU的寄存器地址是不冲突的。因此HMI如果通过Modbus/Tcp读取M580的数据,DeviceID不能设置100。
是否有帮助?