问题描述:
如何获取140NOC78000的四个端口通讯状态?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
可以通过第三方设备使用Modbus 功能代码 3 进行寄存器映射,Device ID 设为 255,既可获取模块的诊断信息,因此HMI如果通过Modbus/Tcp读取数据,DeviceID不能设置255,否则读取值是NOC的诊断信息,而不是实际数据。地址从40001-----41183 区间范围都是NOC内部的诊断地址,而与CPU的寄存器地址是不冲突的。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以通过第三方设备使用Modbus 功能代码 3 进行寄存器映射,Device ID 设为 255,既可获取模块的诊断信息,因此HMI如果通过Modbus/Tcp读取数据,DeviceID不能设置255,否则读取值是NOC的诊断信息,而不是实际数据。地址从40001-----41183 区间范围都是NOC内部的诊断地址,而与CPU的寄存器地址是不冲突的。
是否有帮助?