FA367094
FA367094
我们今天能为您提供什么帮助?
在CPU M580中,有没有诊断方法判断SD卡门是否打开?
问题描述:
在CPU M580中,有没有诊断方法判断SD卡门是否打开?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
没有,但是在新的热备系统和高端
CPU
上可以锁定
SD
卡门,防止篡改。
首次发布日期:
2018/12/29
修订日期:
2018/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580