我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在M580 L9_MSTR函数块上,什么可能会导致十六进制错误3410(网络模块丢失)?
问题描述:
在M580 L9_MSTR函数块上,什么可能会导致十六进制错误3410(网络模块丢失)?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 L9_MSTR函数块的控制数组中第4个隐含字的高字节或MSB必须设置为地址25416#FE,以便该块从M580本地以太网端口进行通信。