我们今天能为您提供什么帮助?

M580主备程序传输?

问题描述:
当我将应用程序传输到主PLC上时,如何将我的应用程序自动传输到M580备用PLC上?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

方法一:单独连接备机,将程序下载到备机。

方法二:清除备机CPU中的程序(见手册中如何清除CPU程序帮助),设置合适的AB站,将HSBY链接到主CPU,传输将会自动完成,传输完成后CPU不会自动启动,需要使用软件连接备机,将备机启动。