我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580是否有表示IO模块健康状况的系统字?
问题描述:
M580是否有表示IO模块健康状况的系统字?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

系统字%SW160到%SW167表示IO模块健康。
这些词检测0到7机架的错误。
系统字%SW160到%SW167分别关联到机架0到7。
每个字的0到15位与位于这些机架的0到15位的模块相关联。
如果模块检测到错误,位为0,如果模块操作正确,位为1。
例如%SW163.5 = 0,表示位于机架3第5个位置的模块检测到错误。
对于半机架,两个相邻的半机架构成一个完整的正常机架,仅参考一个% SWi。