如何在M340或M580 PLC中配置READ_VAR来读取浮点数(实数)?
问题描述:
如何在M340或M580 PLC中配置READ_VAR来读取浮点数(实数)?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
READ_VAR只能使用INT数组或直接地址数组来配置,如果在远程设备%MW100配置为实数,则该实数占用%MW100和%MW101。READ_VAR会将这个值分别读取为%MW100和%MW101,然后创建一个数据类型为REAL的变量,并将其定位为%MW100,它将以REAL格式显示与远程设备相同的数字。
注意:如果您的真实数据以奇数%MW的形式出现,则需要将其移动到偶数%MW,因为M340实数必须以偶数开始。
是否有帮助?