我们今天能为您提供什么帮助?

如何从一个全新的安全M580 CPU开始进行安全配置?

问题描述:
如何从一个全新的安全M580 CPU开始进行安全配置?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

当配置中包含RIO时,在配置之前,必须准备如下:
1. 将日期和时间输入PLC,并将PLC从目标机架上取下CPU。
2. 在配置中设置一个NTP服务器(外部服务器或CPU作为NTP服务器)。
3. 将CPU插入机架,并开始配置。
4. 确保所有配置的安全IO模块均解锁(使用顶部蓝色按钮解锁锁定模块)。
提醒:为了CPU与安全IOs模块之间安全可靠的通信,需要在PLC中设置日期和时间。
如果安全的I/Os配置在进入CPU之前已经启动,则IOs与CPU之间的时间同步需要:
1. 使用%SW128强制时间。
2. 重新下载程序到PLC中。
3. 对整个配置进行重启。