问题描述:
Modicon M340模拟量输入模块是否可以采集HART信号的问题。所属产品线:
Modicon M340解决方法:
Modicon M340模拟输入模块不能与HART信号兼容。
然而如果这个带HART协议的模拟量,在不需要使用HART协议,仅需要传输模拟量信号的情况下,可以使用Telefast块ABE7CPA31E,该Telefast块可以用来滤除带HART协议模拟量信号中的HART信号数字组件,使带HART协议的模拟量变成一个单纯的模拟量信号,被不带HART协议的模拟量模块识别。
M580有一个HART解决方案使用BME模拟量IO模块。BMEAHI0812 HART模拟输入和BMEAHO0412 HART模拟输出。
是否有帮助?