我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何将Unity Pro应用程序从SD存储卡恢复到CPU?
问题描述:
使用SD卡恢复PLC的应用程序

所属产品线:
过程自动化控制平台

解决方法:

一个Unity Pro应用程序可以从SD存储卡恢复到Modicon PLC CPU,如M580和M340。
1-关闭PLC
2-将SD卡插入CPU(存程序SD卡的插槽位置)
3-打开PLC并让PLC运行一会儿,直到应用程序被转移到CPU。