我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340的MODBUS串口通信,使用READ_VAR和WRITE_VAR功能块,单条指令交换的最大字数是多少?
问题描述:
M340的MODBUS串口通信,使用READ_VAR和WRITE_VAR功能块,单条指令交换的最大字数是多少?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

MODBUS串口通讯,使用READ_VAR单条最大读取125个字,使用WRITE_VAR单条最大写123个字。