UNIYT软件的DTM浏览器中,“通道属性”里面的源地址的IP源地址是如何而设置?源IP有什么作用?
问题描述:
UNIYT软件的DTM浏览器中,“通道属性”里面的源地址的IP源地址是如何而设置?源IP有什么作用?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
源IP就是选择电脑的IP,如果要正确设置源IP,需要
1、 设置电脑的有线网口的IP地址,需要和所连的PLC设置在同一个网段。
2、 将网线一头插在电脑网口上,另外一头要和所连的PLC的网口连接。
3、 如果没有插网线之前已经打开了“通道属性”的页面,而且在源IP的下拉框里面看不到电脑的IP,那么需要在插上网线后,将当前的DTM页面关闭后再重新打开一次。
4、 设置了新的源IP后,要在DTM页面中点击确定。然后全部生成整个程序,没有错误后,将程序下载到PLC,源IP就生效了,然后可以在DTM里面右键需要连接的设备,点击“连接”即可。
5、 连接成功后,就可以通过右键菜单进行相应的下载、诊断等功能。
是否有帮助?