我们今天能为您提供什么帮助?

UNITY软件的DTM浏览器中,以太网/IP本地从站是什么作用?

问题描述:
UNITY软件的DTM浏览器中,以太网/IP本地从站是什么作用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

本地从站是指当前的以太网设备,作为Ethernet/IP从站时进行的设置。以BMEP584040CPU为例,它有本地从站1—3,即表示它可以配置为3Etherne/IP从站设备,当它配置为本地从站后,其他的Ethernet/IP主站设备,可以通过添加BMEP584040EDS文件来读取和写入BMEP584040本地从站中配置的数据。