我们今天能为您提供什么帮助?

BMENOC0321如何设置三个网段的IP?三个IP分别对应模块哪个端口?

问题描述:
BMENOC0321如何设置三个网段的IP?三个IP分别对应模块哪个端口?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

1、DTM浏览器中,双击打开BMENOC0321,在“服务”菜单中,将“IP转发”选择为启用。

2、在“服务”的“服务端口”中,将服务端口模式选择为“扩展网络”。

3、 在“服务”的“IP转发”中,可以看到控制网络,它对应NOC0321EHT2ETH3网口。现场总线网络,它对应NOC0321的背板端口。扩展网络,它对应的是NOC0321ETH1口。其中控制网络的IP,需要在“项目”“配置”“PLC总线”中双击BMENOC0321模块,在它的“配置”页面中去设置。