我们今天能为您提供什么帮助?

BMXNOC0401以太网模块如何设置端口镜像?

问题描述:
BMXNOC0401以太网模块如何设置端口镜像?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXNOC0401设置端口镜像功能不是在unity软件中,需要使用浏览器登录到NOC0401的内置的WEB网页,用户名和密码都是大写的USER,在网页中,进入Setup页面,然后选择Port Mirroring,将镜像Enable勾选上,然后选择源端口和目标端口,然后保存设置。