我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何升级BMXNOM0200模块的固件?
问题描述:
如何升级BMXNOM0200模块的固件?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

升级BMXNOM0200模块的固件需要使用unity loader软件,这个软件不是unity pro软件自带的,需要单独下载安装。如果NOM模块是安装在M340M580CPU所在底板上,可以使用unity loader软件连接上CPU,然后选择NOM模块所在的槽位即可。如果是安装在BMXCRA所在的底板上,可以使用unity loader软件连接上BMXCRA,然后选择NOM所在的槽位即可。